This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750EVM:申请 Cadence 设计文件或 ASCII 格式 Altium 设计文件

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564113/bq25750evm-request-for-cadence-design-files-or-ascii-format-altium-design-files

器件型号:BQ25750EVM


工具/软件:


我尝试使用 Allegro 导入工具将 EVM 设计文件导入到 Allegro 中、但是 Altium 文件保存为二进制文件、而不是 Allegro 转换器工作所需的 ASCII。
我想知道您能否以 ASCII 格式提供/保存设计文件、还是更好地作为 OrCAD/Allegro 文件?
谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加信息 — 要使 Cadence 转换器工作、这是文件使用英制单位系统的先决条件。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    我会研究一下、并在本周晚些时候再回来联系您。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Ethan ,我感谢你的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    我将原理图导出为 Allegro 文件、并将 PCB 导出为 P-CAD ASCII 文件。 这些文件是否适合您?

    BQ25750 Design_Files。zip

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Ethan、

    我很感激、但是文件导致 Cadence 崩溃。 如果您可以用 Altium ASCII 格式导出文件、我认为这样做效果最好、因为这样我就可以利用导入工具。

    ParsysEDA 播放了一段名为“OrCAD Capture Altium 原理图转换器“的视频,介绍了这一过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    我没有看到 Altium ASCII 选项。 我只能导出为 P-CAD ASCII 或 Protel ASCII。

    我已将两者都包含在附件的 zip 文件中。 我还将 PCB 文件导出为其他一些格式。 希望这些内容之一能为您效劳。

    BQ25750 Design_Files (2)。zip

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Ethan、  

    抱歉、我错言了、具体来说、该选项似乎在 Altium 中、当您点击“File",“,"Save、"Save As"“ As"时“时、应该可以选择将文件保存为 Altium ASCII 格式。 很抱歉我引起的任何混淆。  感谢您对此问题的帮助。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    我现在看到了。 试用该文件: BMS042C_PCB (ASCII).PcbDoc

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Ethan、  

    “谢谢你! 是否也可以获得原理图的相同格式?
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    欢迎您!

    以下是其他文件:BQ25750 Design_Files_ASCII.zip

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Ethan、

    再次道歉、Cadence 抛出错误、指出文件不是 Altium ASCII 文件。 可以再次麻烦您、用另存为保存完整的.PrjPCB 并选择 Altium ASCII。 希望这能发挥作用。  
    再次感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    我没有将.PrjPCB 文件保存为 ASCII 的选项。 您可以打开任何文件吗?

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Ethan、  

    我会再看一遍。 在尝试打开原理图时、我仍然遇到崩溃问题、然而 PCB 完全打开。 我可以复制原理图并将其连接到您为我转换的 PCB、从而继续操作。 感谢所有的帮助!