This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650362-Q1:尊敬的团队:您好、要在 TINA 中进行仿真的相位裕度和增益裕度

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650362-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564825/tps650362-q1-hi-team-phase-margin-and-gain-margin-to-simulate-in-tina

器件型号:TPS650362-Q1


工具/软件:

您好团队:

请指导我对 TPS650362-Q1 执行波特图分析

1.请提供所需的模型?

2. Tina 软件可以帮助模拟?

3.请指导我如何做,如果有任何文章可用

此致、

Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    该器件的安全资源文件夹中提供了一个可用于此 PMIC 的 SIMPLIS 模型。 SIMPLIS 模型可用于稳定性分析。 请通过以下链接申请访问并访问安全资源文件夹: https://www.ti.com/secureresources/TPS65036XX-DESIGN

    此致、
    Jude Stehling

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是否可以使用 simpleis 模型进行 TINA 仿真并进行稳定性仿真? 请为我提供任何关于 TINA 软件稳定性的文章

    2.我已经提交了安全资源文件夹的请求。 请提供访问权限  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    1.我不确定 TINA 是否可以使用 SIMPLIS 模型。 通常、SIMPLIS 模型需要 SIMPLIS 来进行仿真。

    2.有一个单独的团队来处理这些请求。 请留出几天时间让他们提供访问权限。

    此致、
    Jude Stehling

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是否可以使用 simpleis 模型进行 TINA 仿真并进行稳定性仿真? 请为我提供任何关于 TINA 软件稳定性的文章

    2.我已经提交了安全资源文件夹的请求。 请提供访问权限  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    我不知道如何使用 TINA 对 SIMPLIS 模型进行仿真。

    此致、
    Jude Stehling