This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28251:电压钳位的 COMP 引脚连接

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565841/ucc28251-comp-pin-connection-for-voltage-clamp

器件型号:UCC28251


工具/软件:

您好:

数据表提供了 COMP 引脚连接的 2 种不同图。

我们将此 IC 用于全桥应用、初级控制和峰值电流模式。

 将以下两个电路组合在一起进行 COMP 引脚。

第一个用于初级控制、第二个用于 2.8V 以上的电压钳位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    图 31 仅适用于 COMP 引脚电压钳位以获得最大占空比。 图 33 用于将 IC 放置在初级侧并使用光耦合器来提供反馈。