This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:影响 BQ76940 电压读数的外部充电器电芯均衡。

Guru**** 2613915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556662/bq76940-external-charger-cell-balancing-affecting-bq76940-voltage-readings

器件型号:BQ76940


工具/软件:

我们将 BQ76940 纯粹用于电芯监控、并用作由外部充电器充电的电池包的第二层充电保护。

在待机、充电和放电(不进行平衡)期间、BQ76940 读取的电池值与外部充电器显示的电池值非常精确。 问题在于、一旦外部充电器开始对电芯进行平衡、我们就会看到 BQ76940 读数产生大量噪声。

对于滤除平衡噪声、您有什么建议吗?

电芯输入端 RC 滤波器的电流值为 1K Ω(RC) 和 1uF (Cc)。 增加 Cc 的值是否会滤除我们看到的平衡噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何关于上述人员的更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能在这里得到一些反馈会很好吗? 还是我们可以在其他地方寻求支持?