请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76940工具/软件:
我的设计中将 BQ76940 的 RSNS 指定为 5m Ω、因此它能够监测高达 20A 的充电电流。
问题在于 BQ 的读取电流始终低于实际值、如附加图像中所示。 这是预料之中的、是否需要软件偏移以提高精度、或者您是否可以建议从硬件方面采取任何措施?




This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
e2e.ti.com/.../CAS_2D00_M_5F00_PCB086_5F00_1.0_5F00_BMS.pdf
是否对上述查询人员进行了任何更新? 附上更好的原理图副本。