This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25751:降压/升压开关频率确认和电路功能确认

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561489/bq25751-buck-boost-switching-frequency-confirmation-and-circuit-function-confirmation

器件型号:BQ25751


工具/软件:

尊敬的

我对 BQ25751 充电电路有几个问题。

首先:

我的电路设计为 30V 电源输入、26.4V 浮充电压、用于 24V 铅酸电池充电、最大充电电流为 1A。 开关频率为 300kHz。

当我   将输入电压调节为 28V 时、频率为 150kHz。

您能解释一下频率发生变化的原因吗?

第二:

关于 ACDRV/OV 功能、从数据表中、我发现输入电压是过压还是欠压、芯片将通过引脚 UV 闭合 ACDRV。  

从功能方框图中可以看到 UV 是否短路、OV/ACFET 功能也有效、芯片将闭合降压/升压控制器、对吧?

第三:

~电感器选型、数据表建议电感器为 2.2 μ H 15uH、DCR 为 1.75m Ω~60m Ω。 是否有必要根据该参数选择电感器? 或者我可以根据降压电路计算选择电感器?

 希望我能尽快收到您的回复。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sun、

    [报价 userid=“501322" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561489/bq25751-buck-boost-switching-frequency-confirmation-and-circuit-function-confirmation

    我的电路设计为 30V 电源输入、26.4V 浮充电压、用于 24V 铅酸电池充电、最大充电电流为 1A。 开关频率为 300kHz。

    当我   将输入电压调节为 28V 时、频率为 150kHz。

    [/报价]

    当发生此行为时、您能否提供示波器捕获?

    [报价 userid=“501322" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561489/bq25751-buck-boost-switching-frequency-confirmation-and-circuit-function-confirmation

    关于 ACDRV/OV 功能、从数据表中、我发现输入电压是过压还是欠压、芯片将通过引脚 UV 闭合 ACDRV。  

    从功能方框图中可以看到 UV 是否短路、OV/ACFET 功能也有效、芯片将闭合降压/升压控制器、对吧?

    [/报价]

    是的、正确。

    [报价 userid=“501322" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561489/bq25751-buck-boost-switching-frequency-confirmation-and-circuit-function-confirmation

    ~电感器选型、数据表建议电感器为 2.2 μ H 15uH、DCR 为 1.75m Ω~60m Ω。 是否有必要根据该参数选择电感器? 或者我可以根据降压电路计算选择电感器?

    [/报价]

    是的、您需要根据这些参数选择电感器。

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moyer

    发生此行为时、能否提供范围捕获?

    请参阅随附的测试图片。

     

    C1 是 SW1 波形、C2 是输入功率、C3 是充电电流(在我的设计中,最大充电电流为 1A)。

    当输入电源为 28V 时、SW1 频率约为 150kHz。

    [引述 userid=“554529" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561489/bq25751-buck-boost-switching-frequency-confirmation-and-circuit-function-confirmation/6011294

    关于 ACDRV/OV 功能、从数据表中、我发现输入电压是过压还是欠压、芯片将通过引脚 UV 闭合 ACDRV。  

    从功能方框图中可以看到 UV 是否短路、OV/ACFET 功能也有效、芯片将闭合降压/升压控制器、对吧?

    是的、正确。

    [/报价]

    从方框图中、我只找到 OVP 信号 VSYS_rev_ov、无 UV 信号、它是否显示 ACFET 短路时控制器仅在电源过压时闭合、但在 欠压时不闭合、对吗? 我还没有找到值 VSYS_rev_ov、您能告诉我 ACFET 是否短路、控制器在 UV 发生 OV/ACFET 时如何闭合?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sun、

    当输入电源电压为 28V 时、SW1 频率约为 150kHz。

    发生此行为时、电池电压是多少? 您是否在不同的电池电压下看到任何差异?  发生此行为时、您是否也可以测量 SW2?

    [报价 userid=“501322" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561489/bq25751-buck-boost-switching-frequency-confirmation-and-circuit-function-confirmation/6012473

    从方框图中、我只找到 OVP 信号 VSYS_rev_ov、无 UV 信号、它是否显示 ACFET 短路时控制器仅在电源过压时闭合、但在 欠压时不闭合、对吗? 我还没有找到值 VSYS_rev_ov、您能告诉我 ACFET 是否短路、控制器在 UV 发生 OV/ACFET 时如何闭合?

    [/报价]

    是、如果 ACFET 短接。 转换器将在过压和欠压情况下关闭。 Im 不确定为什么不在方框图中、但我在实验室中确认了这一点。

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Moyer

    发生这种情况时、电池电压是多少? 您是否在不同的电池电压下看到任何差异?  发生此行为时、您是否还可以测量 SW2?

    对于 28V 电源输入、请找到 SW2、LODRV2 和 HIDRV2 的以下波形。 控制器栅极输出异常。 但它还可以支持 1A 电流充电。

    对于 30V 电源输入、这是正常情况。 请帮助解释。

    是的、如果 ACFET 短接。 转换器将在过压和欠压情况下关闭。 Im 不知道为什么方框图中不包含此内容、但我在实验室中确认了此内容。

    如果我在设计中不使用 ACFET、内部控制器 OV/ACOV UV 保护阈值也被 ACOV/ACOV 设置、对吗?

    等待您的回复、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sun、

    [引用 userid=“501322" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561489/bq25751-buck-boost-switching-frequency-confirmation-and-circuit-function-confirmation/6014960 ]对于 28V 电源输入、请查看以下 SW2、LODRV2 和 HIDRV2 波形。 控制器栅极输出异常。 但它还支持 1A 电流充电。

    我想确认在每个电池电压下都会发生此行为? 例如:VIN=28V、VBAT=26  、VBAT=20、VBAT=15?

    [报价 userid=“501322" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561489/bq25751-buck-boost-switching-frequency-confirmation-and-circuit-function-confirmation/6014960 ]如果我在设计中不使用 ACFET、内部控制器 OV/ACFET UV 保护阈值也由 ACOV/ACOV 设置、对吧?

    是的、如果您没有 UV、器件仍将在 OV/ACFET 条件下关闭转换器。

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Moyer

    我只想确认在每次电池电压下都会发生这种行为吗? 例如:VIN=28V、VBAT=26  、VBAT=20、VBAT=15?[/报价]

    对于 24V/4Ah 电池(2 个 12V 串联电池)、当电池为 24V、26V 时、如果输入电源为 28V、则频率也为 150kHz。

    我还设计了 12V/7Ah 电池充电电路、当输入电源为 28V、频率为 300kHz 时、这是正常现象。

    我有疑问:是否有最低压降要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sun、

    [报价 userid=“501322" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561489/bq25751-buck-boost-switching-frequency-confirmation-and-circuit-function-confirmation/6017282 ]我有一个问题、是否有最低压降要求?

    否、没有最低压降要求。 这看起来正常、 器件以降压/升压模式运行、因此 300kHz 分为 SW1 和 SW2。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Moyer

    [报价 userid=“554529" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561489/bq25751-buck-boost-switching-frequency-confirmation-and-circuit-function-confirmation/6018311 ]否、没有最低压降要求。 这看起来正常、 器件以降压/升压模式运行、因此 300kHz 分为 SW1 和 SW2。

    您能帮助解释一下控制器将在哪种状态下处于降压/升压模式吗?

    根据我的理解、VBATREG 为 26.4V、输入充电功率为 28V、也大于 VBAT、因此我认为它一直处于降压模式。  

    对于下面的 SW2、HIDRV 和 LODRV 波形、这是正常现象吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sun、

    [引用 userid=“501322" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561489/bq25751-buck-boost-switching-frequency-confirmation-and-circuit-function-confirmation/6019306 ]根据我的理解、VBATREG 为 26.4V、输入充电电压为 28V、也大于 VBAT、因此我认为它始终处于降压模式。  [/报价]

    降压/升压模式将发生在距离电池电压大约±2V 的位置。 当 输入电压比输出电压高出大约 2V 时、将出现降压模式。 当输入电压低于输出 2V 时、将出现升压模式。

    IC 将从降压无缝转换到升压模式。

    对于以下 SW2、HIDRV 和 LODRV 波形、这是正常的吗?

    电路板上有升压侧 FET 吗? 您之前提到要移除这些 FET。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Moyer

    降压/升压模式将出现在距离电池电压大约±2V 的位置。 当 输入电压比输出电压高出大约 2V 时、将出现降压模式。 当输入电压低于输出 2V 时、将出现升压模式。

    IC 将从降压模式无缝转换到升压模式。

    好的、明白了。

    电路板上是否有升压侧 FET? 您之前提到要移除这些 FET。

    我将所有四个 FET 保持在降压侧和升压侧、如电流测试中所示的原理图所示。 您建议使用这些 FET 来检测 电感器 DRC、所以我将保留它们。 您能帮我们检查一下吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、sun、

    SW2 波形对我来说看起来并不正常、其开关频率应与 SW2 相同。

    我看到您使用的电感器非常高、我们建议的最大值为 15uH。 如果您关闭压印机、您会看到任何更改吗?

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Moyer

    SW2 波形对我来说看起来并不正常、它应该与 SW2 相同。

    您是说 SW2 应该与 SW1 相同、对吧?

    我将电感更改为 10uH、波形如下。

    带负载:

    空载:

    仅在轻负载模式下、SW2 与 SW1 相同。 但波形很差。  

    您能帮我们检查一下吗?

    我还有一个问题、数据表中显示了降压/升压的最小输入电容和输出电容为 160uF。 请告诉我原因。 如果我使用小于 160uF 的电容器、会发生什么情况?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sun、

    您能告诉我为什么吗? 如果我使用的电容小于 160uF、会发生什么?

    我不知道为什么数据表中指出了这一点、这是一个拼写错误。正确的最小值在降额后为 80uF、建议值为 160uF。 这些大容量电容器用于帮助稳定输出电压。

    、带 load:

    “有负载“波形看起来正常。 很抱歉、困惑不解时、我说到应该切换与 SW1 相同的值。 我的意思是、当 SW2 为高电平时 SW1 应关闭、当 SW1 为高电平时 SW2 应关闭。

    数据表中的示例:

    在您的波形中、它看起来似乎没有正确开关、但在新波形中确实如此。

    、无负载:

    这在轻负载条件下看起来正常。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Moyer

    感谢您的快速答复。 我将进一步测试。

    我也有串行问题、您能帮我们提供一些建议吗?

    1、我想删除背对背 ACFETS、因为 30V 电源仅用于电池充电、会引起什么?

    2.我遇到了一种 奇怪的现象。 我测试了多个电路板、发现某些电路板无法正常运行。 这些电路板可在没有负载的情况下正常输出、但在连接电池后、它无法输出、输出电压为电池电压。 我们尝试加热降压高和低 MOSFET、它可以正常运行。 但当温度降低时、电池无法再次工作。 我还将降压高 MOSFET 替换为新的 MOSFET。 没关系。 可变 MOSFET 不会因 万用表测试而损坏。

    我想 MOSFET 应该有质量问题。 但我不能完全确定。  

    您能否帮助确认对降压 MOSFET 选择是否有任何要求? 在我的设计中,我选择了 Infineon: BSC340N08NS3G。

    3.对于降压/升压输出电压、输出精度是多少? ±?、在我的设计中、VBATREG 为 26.4V、值应为 26.4m Ω

    希望我能很快收到你的答复,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sun、

    [quote userid=“501322" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561489/bq25751-buck-boost-switching-frequency-confirmation-and-circuit-function-confirmation/6028625 我想删除背对背 ACFETS、因为 30V 电源仅用于电池充电、会引起什么?

    是的、这应该没问题。 这应该不会有任何问题。

    [quote userid=“501322" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561489/bq25751-buck-boost-switching-frequency-confirmation-and-circuit-function-confirmation/6028625 对于降压/升压输出电压、输出精度是多少? ±?、在我的设计中、VBATREG 为 26.4V、值应为 26.4 μ S

    VFB 充电电压调节精度为+/–0.5%

    [报价 userid=“501322" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561489/bq25751-buck-boost-switching-frequency-confirmation-and-circuit-function-confirmation/6028625

    2.我遇到了一种 奇怪的现象。 我测试了多个电路板、发现某些电路板无法正常运行。 这些电路板可在没有负载的情况下正常输出、但在连接电池后、它无法输出、输出电压为电池电压。 我们尝试加热降压高和低 MOSFET、它可以正常运行。 但当温度降低时、电池无法再次工作。 我还将降压高 MOSFET 替换为新的 MOSFET。 没关系。 可变 MOSFET 不会因 万用表测试而损坏。

    我想 MOSFET 应该有质量问题。 但我不能完全确定。  

    您能否帮助确认对降压 MOSFET 选择是否有任何要求? 在我的设计中,我选择了 Infineon: BSC340N08NS3G。

    [/报价]

    通常、我们建议使用本应用手册来选择 ts:https://www.ti.com/lit/an/sluaax9/sluaax9.pdf?MOSFET=1758033708803&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    对于您选择的 MOSFEST、我看不到任何明显的问题、您是否在 Hidrv/Lodrv 上看到了正确的波形? 这可能是 MOSFET 的质量问题。

    此致、

    基督教。