This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25820:BQ25820 不按预期运行。

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25820, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565772/bq25820-bq25820-not-performing-as-expected

器件型号:BQ25820
主题中讨论的其他器件: BQ25756

工具/软件:

您好、

我将与 BQ25820 开发一种新设计。 我有 EVK、性能看起来不错。 我并不使用输入电流检测或 VSYS 输出、而只是一种独立充电器。 我现在有自己的 PCB。 14V 电池充电、电流约为 4A。 使用了 BQ25756 降压/升压电池充电器设计计算器来帮助选择器件。  

我看到的开关信号非常差、并且还成功损坏了一个 IC、REGN 切换到 0V。 已更换 IC。  

显然、芯片正在尝试调节、因为我可以看到 HIDRV1 和 SW1 以及 LODRV1 上的开关。 开关信号看起来不干净。 我确定原理图中缺少某些内容、但找不到。

TS 电压为 2.98V、REGN 5.0V、因此在充电窗口内。 VIN 17V

放一个扁平的电池不会开始充电、连接一个部分充电的电池会导致 REGN 停止!  

我肯定我错过了一些东西,可能很明显,但我看不到我错了什么地方,第二对眼睛会有所帮助。

任何评论都非常感谢。

标记

e2e.ti.com/.../0211.BQ25820.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、

    通常、我们建议使用至少 80uF 的输入电容。

    您能否提供器件无法充电时的寄存器转储?

    此致、

    基督教