This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79718B-Q1:需要组装和未组装的跳线列表

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565028/bq79718b-q1-list-of-jumpers-to-populate-and-not

器件型号:BQ79718B-Q1
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

工具/软件:

在使用 EVM 和 Usb2Any (使用 UART)时、是否可以有一个共享的跳线列表需要填充、而不需要填充?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不认为您需要专门安装任何跳线才能使用 Usb2Any 功能。 您是否遇到无法将 Usb2Any 与 EVM 配合使用的问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    跳线不适用于 usb2any、而适用于 Bq79718 AFE。

    但到目前为止、我发现它正常工作。我仅移除 J10。 保持完好。

    另外,如果一些人可以帮助共享 GUI “Bq79718" 的“的波特率,则会尝试从 usb2any 和 Bq79718 评估板中嗅探串行数据流。

    Re、

    RK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 GUI AM、用于通过 USB2ANY 连接 Bq79718。

    Re、

    RK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 R K。通信的波特率为 1Mbps。 还有什么我可以帮助您的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venter、

    波特率 1Mbps 正常、

    奇偶校验?

    停止位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1Mbps 意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我得到了它,谢谢,