This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65224-Q1:关于上述器件型号的 EOL 和时基故障数据

Guru**** 2590290 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65224-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556829/tps65224-q1-regarding-eol-and-fit-data-for-mentioned-part-numbers

器件型号:TPS65224-Q1


工具/软件:

尊敬的 Texas Instruments 工程师/技术支持工程师

  我们 在我们的系统中使用以下提到的 IC、请提供 生命周期结束 (EOL) 和时基故障率:

置信水平 (CL)= 90%、温度= 71 摄氏度
置信水平 (CL)= 90%、温度= 65°C
置信水平 (CL)= 90%、温度= 55 摄氏度
置信水平 (CL)= 60%、温度= 71°C
置信水平 (CL)= 60%、温度= 65°C
置信水平 (CL)= 60%、温度= 55°C

 相关方程式。

TPS65224-Q1、
TLV75518PDQNR、  
TPS22965DSGT、   
CD74HC14M96、  
LM5069MM-2/NOPB、  
TCA8418RTWR、  
SN74ALVC245PWR、  
SN74LVC2G06DBVR、  
SN74LVC2G06DCKR、  
SN74LVC2G07DBVR、  
TPS3808G01MDBVTEP、  
TXB0108RGYR、  
LM5121mH/NOPB  
SN74CBT3126PWR、  
TL4051A12QDBZR、  
TPS7A1601DRBT、  
LM5034MTCX/NOPB  
TCA9517DR、  
ULN2003AIPW、  
SN74LVC1T45QDCKRQ1、  
DS15BR401TSQ/NOPB、  
TPSM82866AA0SRDJR、  
DS125BR401SQE/NOPB、  
TCA9803DGKR、  
THVD1452DR、  
TCA9543APWR、  
SN74AHC1G08DRLR、  
SN74LVC2G08DCURG4、  
TPSM5601R5HRDAR、  
XAM62P54AUMHIAMH、  
SN65DSI84TPAPRQ1、  
LMK05318BTRGZTQ1、  
TRS3232EQPWRQ1、  
SN74AXC8T245RHLR  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pooventhiran:

    TI 没有计划的淘汰/生命周期政策。  请在此处参阅我们的产品生命周期政策:  

    https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/product-life-cycle.html 

    要获得时基故障率或其他质量信息、您可以使用以下在线门户获取这些数据: https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/ 。您可以复制并粘贴最多 100 个以逗号分隔的可订购器件型号。  

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、使用估算器 时、我只能得到温度=125°C、CL=60%时的 FIT、但我需要根据我在查询中提到的 FIT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、使用估算器 时、我只能得到温度=125°C、CL=60%时的 FIT、但我需要根据我在查询中提到的 FIT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pooventhiran:

    对缺少该详细信息表示歉意。 我们还提供了 MTBF/时基故障计算器: https://www.ti.com/quality/docs/estimator.tsp 、它可以提供使用温度 55C 的时基故障、然后转到降额计算器:  

    https://www.ti.com/support-quality/reliability/temperature-change-FIT.html

    您可以输入 55°C 的时基故障、并设置要为计算的温度:  

    II 希望这对您有所帮助!

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,在你的帮助下,我已经采取适合 CL=60%,但我也需要适合 CL=90%的那些温度=55,65,71 度

    所以,请你做必要的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pooventhiran:

    让我看看我们是否能提供更多的信息。  

    -凯蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katie Pier:

    请问有没有办法做到这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pooventhiran:

    使用  MTBF/FIT 支持数据(测试温度,样本大小等) 中的值、您可以使用本应用手册 https://www.ti.com/lit/pdf/spraby3 第 5 节中的公式重新计算不同的 CL %、该公式是如何得出 TI 的时基故障数。 首先根据温度计算加速因子、然后可以根据故障次数、小时数、加速因子和样本大小计算不同百分比的 CL。  

    因此、请使用以下公式:  

    插入方程中的数据可以来自:  https://www.ti.com/quality/docs/estimator.tsp 

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我已使用上述方法获得了数据