This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:VAC OVP 默认值

Guru**** 2611535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565944/bq25790-vac-ovp-default-value

器件型号:BQ25790


工具/软件:

尊敬的 Jeff:

在没有 I2C 通信的情况下调整 Vac OVP 默认值或者在 Vac OVP 时不关闭 ACDRV 的方法是什么?

客户具有 8V 输入电压、所有 MCU 均由系统供电。 在这种情况下、充电器将触发 Vac OVP 并在 ACDRV 中关闭 MOSFET。

VSYS 无电源、这意味着 MCU 无电源、因此在没有 MCU 的情况下无法调整 Vac OVP 点。

在这种情况下、您是否有任何想法让系统正常工作?

谢谢您、

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    很遗憾、不会 如果没有电池、那么唯一的方法是短接多路复用器 FET。

    此致、

    Jeff