This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6593-Q1:#TPS6593-Q1:

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22965-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565960/tps6593-q1-tps6593-q1

器件型号:TPS6593-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS22965-Q1

工具/软件:

我们目前正在执行的电路板启动活动 PS6593-Q1 PMIC 但我们面临以下关键问题:

  1. GPIO4 未变为高电平

    • 我们的目标是使用 GPIO4 来打开负载开关、但即使在 PMIC 上电后 GPIO 也会保持低电平。

  2. 不存在输出电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesan:

    听起来您使用 GPIO4 的方式与 TPS65931211-Q1 用户指南中的相同、其中它是启用 TPS22965-Q1 的信号、对吗? 参考用户指南 www.ti.com/lit/pdf/slvucm3、GPIO4 将在 any2active 序列开始时变为高电平(请参阅第 6.3.4 节“序列:any2active “)。 此外、这也是将触发 BUCK 和 LDO 变为高电平的序列、您也提到了、您没有看到这种序列。 因此、下一步是确定您所处的状态以及需要更改什么才能触发 any2active 序列。  

    听起来您正在尝试执行首次启动、但没有进入活动状态。 参考  我链接的用户指南中的第 6.1 节“配置的状态“:

    另请参阅图 6-1:  

    您能否检查 PMIC 的使能输入是否为高电平? 我相信您连接的原理图中有 TPS6593_EN 信号?  

    此致、

    Katie