This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569A:开关频率

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565947/tlv62569a-switching-frequency

器件型号:TLV62569A


工具/软件:

大家好!


我对开关频率有疑问。
数据表指出、“在整个负载范围内、器件以 1.5MHz 开关频率在脉宽调制 (PWM) 模式下运行。“
但是、以下特性表明、如果输入/输出电压差很小、则开关频率可能不是 1.5MHz。 这似乎与上述说法相矛盾、但您认为什么?


还是由于 Ton 时间最短而导致开关频率发生变化?


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishiwata、

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    我认为数据表中的声明旨在强调、这是一款强制 PWM 器件、即使在轻负载条件下也能进行开关、不会跳过脉冲以实现节能。 然而、图 18 中的频率变化与 100%占空比运行有关。 当降低输入电压并接近输出电压电平时、器件会在某个点停止开关、而高侧 FET 会永久导通。

    如果 VIN 余量足够大、则开关频率在不同的负载条件下非常稳定(请参阅图 17)。

    此致、

    Andreas。