This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79758-Q1:无法正确读取 BQ79718-Q1 寄存器

Guru**** 2594640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565388/bq79758-q1-not-able-to-properly-read-the-bq79718-q1-registers

器件型号:BQ79758-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们无法读取以下寄存器值:

  1. DIAG_MAIN_HI à μ s 0x5EA
  2. DIAG_MAIN_MID à μ s 0x5EB
  3. DIAG_MAIN_LO à μ s 0x5EC
  4. DIAG_RDNT_HI à μ s 0x5ED
  5. DIAG_RDNT_MID à μ s 0x5EE
  6. DIAG_RDNT_LO à μ s 0x5EF

 

为了读取上述寄存器、我们完成了以下寄存器设置:

  1. ADC_CTRL3 (0x312)= 0x02
  2. ADC_CTRL4 (0x313)= 0x01

我们检查条件 if( ADC_DATA_RDY[0x52F] à μ s DRDY_DIAG=TRUE)  当我们尝试 读取上述寄存器时。

 

请说明为什么我们无法在上述条件和寄存器设置下读取上述寄存器?

注意:请非常优先考虑这个问题。

此致、

Pankaj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pankaj:

    请检查 ADC_CTRL2 的 ADC 是否在连续模式下启用。 如果未启用该功能、器件不会拉取 ADC 数据。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John。

    问题已解决。