This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74720-Q1:需要 48V 系统电池输入保护建议

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5137-Q1, LM74910H-Q1, TPS4810-Q1, LM74910-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565412/lm74720-q1-48v-system-battery-input-protection-suggestion-required

器件型号:LM74720-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM5137-Q1LM74910H-Q1TPS4810-Q1、LM74910-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:  

我还在寻找用于 48V 输入保护的“理想二极管/ORing 控制器“。  我在矩阵中看到了很多选项: 理想二极管/ORing 控制器产品选择|德州仪器 TI.com

请 建议使用 30V 至 60V 输入电压范围和最大 15A 负载电流合适的器件。 典型应用是 48V 汽车 ECU 保护。  所需的主要特性是反向电压保护、反向电流、欠压、过压。 该器件应在短时间内承受~70V 的负载突降(例如,绝对最大值应大于 70V)。  

另外、请建议使用适用于降压转换器“LM5137-Q1 “的任何配套理想二极管/ORing 控制器器件。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Selvaraj:

    请查看 LM74910H-Q1。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:  

    感谢您的建议。  

    我找到了另一个器件“TPS4810-Q1 — 汽车,100V 低 IQ 双通道高侧驱动器、具有短路保护和诊断功能“、也推荐用于 48V 输入保护。  

    您能否告知 LM74910H-Q1 系列器件与“TPS4810-Q1"之间“之间的区别? 哪一个更适合用于 48V ECU 中的电池电源轨保护?

    此外、“LM74910H-Q1"数据“数据表还指出、“ 3V 至 65V 的宽输入电源电压可保护和控制 12V 和 24V 汽车类电池供电的 ECU“。 。 在 48V 应用中使用此器件是否存在任何已知的限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Selvaraj:

    TPS4810-Q1 不具有反向电流阻断功能、而 LM74910H 具有反向电流阻断功能。

    LM74910H-Q1 和 LM74910-Q1 具有相同的数据表、因此所述系统为 12V 和 24V。

    LM74910H-Q1 是全新发布的、专为具有更高绝对最大额定值的 48V 系统而打造。

    此致、

    Shiven Dhir