This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892:【德里】[Winston]原理图审阅

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564397/tps552892-delhi-winston-schematic-review

器件型号:TPS552892


工具/软件:

您好、专家

请帮助查看原理图以了解客户要求

谢谢

e2e.ti.com/.../Delhi_2D00_TI-part-power-schematic_5F00_20250905.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、

    原理图中的电容器没有显示值、因此无法查看。 请让客户澄清这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Shipeng

    我知道你很困惑。 我来展示一下 电容器 值。

    SC2D2U25V 为 2.2uF _25V

    SC10U25V 为 10uF _25V

    SC22U6D3 为 22uF_6.3V

    SCD1U25V 为 0.1uF 至 25V

    SCD01U25V 为 0.01ux_25V

    SC47P50V 为 47pF_50V

    电感器 3D3UH 为 3.3uH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、

    建议在 EN 引脚上添加一个 100nF 电容器。

    VCC 电容器需要连接到 PGND。 并将 PGB701 放置在 VCC 电容器附近以连接到 AGND。

    我不检查补偿值、因为我不知道输出电容器器件型号和 ESR。 其他方面还可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shipeng

    感谢您的评分 每个 33uF 电容器都具有 90m Ω 的 ESR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、

    PRB715 需要更改为 10k。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shipeng

    感谢您的及时回复。 原理图是基于其上一个生产项目绘制的。 您能将您的计算工具结果分享给我吗? 我可能需要解释为什么要更改电阻器。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、

    我们已经在 Webex 上进行了讨论、因此我关闭该主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shipeng

    请帮助审核布局。 谢谢你

    请点击以下链接下载板级配置文件。

    https://fs.wistron.com/?ShareToken=2D71C6D45EDDF331A0C721801223ECD4613320C4

    密码:0908

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、

    请在下面查看我的评论。

    1.将 RC 缓冲器移至电感器的右侧、并移动引导电容器以直接连接到底层的 BOOT1/BOOT2。 然后电感器可以更靠近 IC。

    2.在 IC 下的 VIN 引脚和 VOUT 引脚旁边添加三个过孔。 以 TI 的 EVM 为例。

    3.在输入电容器和输出电容器附近添加一些过孔。 然后使用层 10(也可以使用其他层)将电容侧的过孔连接到 IC 下的过孔。 因此、输入和输出有两层覆铜。

    4. VCC 电容器 PCB717 应更靠近 VCC 引脚、而不是 EXTVCC 引脚。 这比连接到 VCC 引脚的其他元件具有更高的优先级。

    5.使 PGB701 靠近 PCB717 以连接 AGND 和 PGND。

    6.连接 PRB705 的电线应是“开尔文连接“。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shipeng

    感谢您的评论~