This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1685:TPS1685 应用

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1686, TPS1685

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565413/tps1685-tps1685-application

器件型号:TPS1685
主题中讨论的其他器件:TPS1686

工具/软件:

您好团队

下面是我们的客户端应用和 Excel 计算器。

Vin=48V Iout=1.5A  

VIN=24V Iout=3A

e2e.ti.com/.../Copy-of-TPS1685_5F00_CALC_5F00_v3.xlsx

黄色部分是待定应用。

您能帮助我查看以下两件事吗?

1.他们可以只使用 1 个输出电容器 (1uF/100V) 吗?

2.in 这样的应用程序。 他们是否可以将 B2B 从 TPS1685 更改为 TPS1686?

BRS

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    1. COUT 10uF 是设计建议。 不使用 10uF 的任何原因。 是空间限制吗?

    是的、TPS1685 和 TPS1686 为 BOM 至 BOM。

    谢谢  
    Amrit