This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25820:请帮助推荐具有运输模式的器件型号并支持路径管理。

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ25750, BQ25820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564963/bq25820-please-help-recommend-a-part-number-with-ship-mode-and-support-for-path-management

器件型号:BQ25820
主题中讨论的其他器件:BQ25798BQ25750

工具/软件:

尊敬的团队:

请帮助建议具有运输模式的器件型号并支持路径管理。 我的客户已经评估了 BQ25798 的数据表,并认为它不合适。 充电电源满足 15V@3A、45W 输入范围介于 5V 至 20V 之间、采用 PD 协议并且需要降压/升压架构。 谢谢您~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vayne、

    [引用 userid=“618906" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564963/bq25820-please-help-recommend-a-part-number-with-ship-mode-and-support-for-path-management ]在采用 PD 协议且需要降压/升压架构的情况下、45W 的输入范围介于 5V 至 20V 之间。 谢谢~

    BQ25820 在这种情况下不工作、因为它是一款仅降压充电器。 可以使用 BQ25750。

    BQ25750 与 BQ25798 没有运输模式。 这是因为 BQ25750 和 BQ25798 具有不同类型的 PowerPath。

    BQ25750 确实可以选择强制 BATFET 关断。  

    您可以将 BATFET 用作 SHIPFET。 您可以设置 FORCE_BATFET_OFF = 1 以在 BQ25798 上获得类似于 SHIPMODE 的模式。 以消除电池到系统的漏电流

    这能回答你的问题吗?

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    感谢您的推荐。 我目前正在与客户沟通、他们正在评估 BQ25798 的数据表。 如果有任何其他问题、我们将与您联系