This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3429:300W 升压恒定 LED 驱动器应用

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565395/lm3429-300w-boost-constant-led-driver-application

器件型号:LM3429


工具/软件:

你(们)好  

我想确认此器件是否支持

a.输入电压为 19V–30V、以 5.9A 的恒定电流升压至 48V 输出的 300W 设计、此应用是否可行?

b.引脚 7 (nDIM) 用作 EN 引脚?

c.是否提供 Excel 计算器或在线计算工具?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是带有外部功率器件的升压控制器。 因此、如果功率器件可以处理如此高的功率并且系统可以耗散功率损耗、那么您可以实现 300W 设计。 您需要高度注意电源器件的选择和散热。  

    没有 Excel 计算器、如果您感兴趣、可以下载仿真工具进行设计。  

    BTW、您可能需要添加外部栅极驱动器以增强驱动能力并减少开关损耗