主题中讨论的其他器件:BQ79616
工具/软件:
您好:
我们正在开发采用电隔离菊花链的定制 BQ79600-Q1 应用。 以下是一些设置详细信息:
- 菊花链设置为双器件链、我们将地址 1 BQ79616 器件设置为堆栈器件、并在同一 SPI 帧中设置为堆栈顶
- 菊花链以环形架构的形式连接:BQ79600 COMH 连接到 BQ79616 COML、BQ79616 COMH 连接到 BQ79600 COML
- 对于 BQ79616 AVDD、DVDD、NEG5V 等器件、唤醒似乎可以正常工作
- 在尝试自动寻址后、我们能够从菊花链上的地址 0 读取故障
- 请在下面查看 BQ79616、BQ79600 和菊花链电路的原理图。 菊花链在两个堆栈器件上重复。



我附加了两个.Sal 文件、其中包含以下数据传输:
- Initial Problem.Sal — 一种唤醒+自动寻址序列、一旦我们发送第一个虚拟读取命令、SPI_RDY 引脚就会降至低电平、从不重新置为有效。
- 故障和调试 2.Sal — 从器件 0 读取故障和调试寄存器
如果您能为我们指出调试此问题的正确方向、我们将不胜感激。 谢谢!