This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61033:器件会烧坏、有时在几天后偶尔会无法使用

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25628E, TPS61033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564054/tps61033-part-burns-and-becomes-unusable-sporadically-sometimes-after-days

器件型号:TPS61033
主题中讨论的其他器件:BQ25628E

工具/软件:

您好、

我使用 2 个直流/直流转换器 TPS61033 和 TPS6282xx、这些转换器由 BQ25628e 的输出馈电。
虽然 TPS6282xx 从未停止正常运行、但我在烧录 TPS61033 时遇到了反复出现的问题。
我很乐意提供任何建议和意见、因为我在原理图中附加了一些错误:


此致、
DIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dima:

    您能否提供发生损坏时的测试条件和波形? 比如 Vin、Vo、SW、IL?

    期待您的答复。 谢谢。

    Aurora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有发生损坏时的波形。 但是、我查看了您在运行过程中提到的点的电压、并注意到也许问题出在 SW 上、此时 Vin 和 VSYS 看起来都很好。 附加照片:

    V_SW



    V_IN



    V_sys



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dima:

    您是否以全带宽测试了您的软件? 如果是这样、这似乎是正常的、因为在全带宽测试下、MOSFET 开关时会出现一些振铃、这与某些寄生相关。

    当前的故障率是多少? 在测试过程中、哪种系统最有可能出现故障? 另外、如果您能为该器件提供布局、将会很有帮助。

    谢谢。

    Aurora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aurora:
    如果全带宽的平均值是高电流、则没有 我在 100mA 周围的电流下进行测试。
    我确实在规范中看到、SW 上的–1.4V 超出了端子电压范围的绝对最大额定值 — 这是否会是问题?  

    VSW 及电路汲取的电流:



    连接布局:


    具有更高分辨率的 VIN:



    具有更高分辨率的 Vout:



    此致、
    DIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dima:

    我指的是示波器设置的全带宽。 此外、是否使用最小环路测试 SW 可能会影响​​您看到的最大和最小值。

    此外、为什么 Vin 波形上存在如此大的纹波? 一般来说、Vin 应该是一个相对稳定的直流电压。  可以增大 TPS61033 的输入电容吗?

    Aurora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能增大 TPS61033 的输入电容吗?

    是的、我将输入电容器升至 22uF。

     

    测试过程中哪一个系统最有可能失败?

    发生故障的器件上的 SW 和 GND 之间发生短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dima:

    感谢您的答复。  增加电容器是否改善了这种情况?  客户当前的故障率是多少?  关于测试条件、我想知道的是客户在发生损坏时进行了哪种测试、例如满负载测试、负载瞬态测试等  此时的输入和输出条件是什么?

    Aurora