This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51770:规格检查

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51770, LM51770-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564578/lm51770-spec-check

部件号:LM51770


工具/软件:

你(们)好  

对于 9V 至 36V 输入和 12V 输出、客户希望最大瞬态功率为 700W、

具有 500W 的连续输出。 这需要 LM51770。 这也适用于 NVIDA 图形卡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    如果要验证 LM51770 是否是应用的理想选项、则建议使用 LM51770 作为新的降压/升压控制器。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alicia

    抱歉、必须满足 Q 级要求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    LM51770-Q1 将很快发布。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alicia

    感谢您提供的信息。 您是否提供了任何高功率参考原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    您可以参阅下面有关 LM51770 的参考设计。 谢谢你。  

    PMP23377 参考设计| 德州仪器 TI.com