Other Parts Discussed in Thread: BQ25628E
工具/软件:
我正在使用 BQ25628E、我遇到了以下问题:
如果在电池仍连接到 BAT 时断开 VBUS 与系统的连接 、即使我的系统仍仅使用电池运行、从 REG0x2A_IBAT_ADC 报告的 IBAT 仍会降至 0。
我还注意到、VBUS 上的输入电容器保持在 4.6V 左右的负载、并反映来自 REG0x2C_VBUS_ADC 的 VBUS 读数。
连接 VBUS 的电池: 
仅连接电池: 
视频-
从 0:00 到 0:02 — 电池和 VBUS 均已连接
从 0:03 到 0:12 -仅连接电池 — 尽管我的器件运行没有问题,Ibat 仍报告为 0A
从 0:13 到结束 — 电池和 VBUS 均连接
e2e.ti.com/.../WhatsApp-Video-2025_2D00_09_2D00_09-at-18.40.27.mp4
我的原理图: 
此致、
DIMA