工具/软件:
大家好、我们使用 TI 的 TPS53647 进行引脚配置。 功率 IC 根据配置的值上电并开始驱动 PWM (VOUT)。 之后、我们要通过向写入 VOUT 值来更改 VID VOUT_COMMAND 寄存器、但不起作用。 。 VOUT_MAX 寄存器仍处于默认值 (FF)。 稍后、我们尝试将 VID 值写入 MRF_SPECIFIC_11 寄存器、在本例中、IC 实际上会根据写入值驱动 VOUT。 但是、它忽略了 VOUT_MAX 限制并超过该值。
为什么会发生这种情况? 为何无法使用更改输出电压 VOUT_COMMAND 注册?