This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:混淆了如何使用 LED 引脚、不是吗?#39;我们是否需要限流电阻器?

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565214/bq78350-r1a-confused-on-how-to-use-the-led-pins-don-t-we-need-current-limiting-resistors

器件型号:BQ78350-R1A


工具/软件:

您好:

我正在设计 3 节 18650 电池 BMS 设计。 我对一些参考原理图感到困惑、其中 LED 引脚使用了 1A BJT、并且没有电阻器来限制电流。 在我的设计中 、我使用了 MMBT3904、这是 0.2A IC、40V、NPN。 如果我假设正确、CAP1 应该由其内部 LDO 提供 3.3V 电压、在我的情况下、C3 是第 3 节电池的顶部、因此充满电时 4.2*3=12.6V。 我正在 为 LED 使用 ASMM-CF03-AP402、它们的 Vf 为  1.7V 至最大 2.6V。 这些 LED 的每个引脚只能灌入 3mA 吗?  

因此、对于限流电阻器、我确实执行了以下操作:

R =(V_pk - V_f (min))/ I_LED =(12.6 - 1.7)/ 3m = 3.63k -> 3.9k
I =(V_pk - V_f (min))/ R =(12.6 - 1.7)/ 3.9k = 2.79mA

我在每个 LED 上放置一个电阻器。 这样可以吗? 我可以使用这些 LED、此 BJT 以及是否正确设置了电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配此问题、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不需要限流电阻器。 测量仪表 LED 引脚会处理此问题。 请检查 MMBT3904 的特性是否与 EVM 中的 ZXTN19100CZTA 相似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     ZXTN19100CZTA 的额定电压和电流能力要高得多。 我不认为我需要如此强大的器件、可以验证是否需要它、或者是否可以使用我提到的另一个 BJT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于 LED 的总电流以及 MMBT3904 是否可以处理该电流。 我无法评论 MMBT3904 的功能。