This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27611:LDO 功能限制

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557091/ucc27611-ldo-function-limitations

器件型号:UCC27611


工具/软件:

尊敬的所有人:

我们目前正在对 UCC27611 的 LDO 功能进行表征、并提出以下问题:

LDO 功能的用户限制是什么?
您是否进行了电气表征、其中包括此功能可以管理的功率?
主要思路是获得输出电流 (Ir) 与电源电压 (VDD) 曲线。
 作为安全工作区 (SOA)、您是否有一些建议?
您能否向我们确认 LDO 可以提供高达 VDD = 18V 的 50mA 电流?
否则、当 VDD 等于 18V 时、可以为 LDO 提供的最大输出电流是多少?
在其子功能中,您是否包括电流限制器或热过载保护?
感谢您的答复。

此致、
Lionel Foro
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lionel、

    1. LDO 功能的用户限制是什么?
    VREF 旨在提供经过良好调节的电压以驱动 GaN FET、并且引脚不能用于驱动任何外部元件。  
    2.您是否进行了电气表征,其中包括该功能可以管理的功率?
    数据表中的特性描述仅使用内部负载完成、因为这正是其预期用途。  
    3.您有 安全工作区 (SOA) 的建议吗?
    我们没有任何可用的数据/建议。
    4.您能否向我们确认 LDO 能够提供高达 VDD = 18V 的 50mA 电流?
    此引脚上的电流仅适用于 12V、我们没有不同 VDDS 的数据。
    5.您是否包括电流限制器或热过载保护?
    该器件没有过热或过流保护。
    谢谢、
    Annabelle
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annabelle:

    感谢您的答复。

    您能和我们分享一下设备的寿命测试条件吗?  

    是在最大额定 VDD 电压下执行的?

    此致、

    Lionel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lionel:

    您可以在 TI.com 上找到器件的寿命测试、方法是转到“质量和可靠性>资质认证摘要“、然后输入所需的 OPN。 (链接在此处:www.ti.com/.../home   

    我正在与我们的产品工程师联系、以确定测试使用的是什么 VDD、并将在有此信息时回复您。

    谢谢、

    Annabelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lionel:

    是、寿命测试是在该器件建议的最大 VDD、即 18V 条件下进行的。

    谢谢、

    Annabelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Annabelle、

    感谢您的快速答复。

    我们能否假设寿命测试是在 LDO 上没有任何负载的情况下进行的?

    我从您的 fisrt 回复中了解到 VREF 不是设计用于驱动任何外部元件。

    但是、VREF 的数据表中指定了负载调节。 这对我们来说有点困惑。

    您能解释一下如何执行这种负载调节评估吗?

    谢谢、

    Lionel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lionel:

    对于 LDO 负载、让我与团队进行讨论。 我很快就会回来。

    VREF 负载调节是作为负载电流的函数来衡量 VREF 变化的量度、指定为百分比或以百万分率/毫安 (ppm/mA) 为单位。 它的计算方法是将最小和最大负载电流下 VREF 的相对变化除以负载电流范围。 您可以在本白皮书 https://www.ti.com/lit/wp/slpy003a/slpy003a.pdf?ts = 17564796754774&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 中找到更多信息 

    Annabelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lionel:  

    感谢您的耐心。 我仍在努力为您解答有关 LDO 负载的问题。 我会尽快告诉你。

    谢谢、

    Annabelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Annabelle、

    感谢您的更新。

    同时、您是否授权共享寿命测试的偏置配置?

    谢谢、

    Lionel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Annabelle、

    感谢您的更新。

    同时、您是否授权共享寿命测试的偏置配置?

    谢谢、

    Lionel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lionel:  

    我仍在努力为您确定确切的条件、但根据 JEDEC 标准 JESD22-A108(HTOL 寿命测试)、应在建议的最高工作温度(本例中为 140C)、最高建议 VDD(本例中为 18V)下测试器件、并且输出级主动驱动负载以复制实际条件。 因此、我认为内部 LDO 上会有一个阻性负载、从而持续拉取/灌入电流。

    您可以注册 JEDEC 账户、并找到说明 HTOL 的一般设置的 PDF。 不幸的是,我不能在这里发帖。

    在我与我们的产品工程师确认这些信息后、我将回复您。 感谢您的耐心!

    谢谢、

    Annabelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lionel:

    我无法获得 UCC27611 HTOL 测试的特定偏置配置或 LDO 负载设置。 这是一款于 2012 年 RTM 的旧器件、没有关于鉴定测试的负载/偏置设置的详细信息、只有通过的结果。 我感谢您耐心调查此事、很抱歉我找不到更多详细信息。  

    谢谢、

    Annabelle