This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65220:PMIC 的 SCL 和 SDA 线路的电压兼容性

Guru**** 2610615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565588/tps65220-voltage-compatibility-of-scl-and-sda-lines-of-pmic

器件型号:TPS65220


工具/软件:

在 TPS65220 的数据表的第 5.3 节中、提到 sda 和 SCL 线的最大电压电平为 3.4v、同时在第 5.13 节中未提到 sda 和 SCL 线的最大电压电平。 那么、我的怀疑是 SCL 和 SDA 线路是否与 5V 兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    在第 5.1 节中、第 1.2.6 行中 SDA 和 SCL 的绝对最大值规定为 6V。

    5V 不会超出 6V 最大电压。  

    但通常建议遵守 建议的工作条件 3.4V、以获得出色的器件性能:

    此致、  

    Sarah