This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:79616 TSREF 电压为 0

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560655/bq79616-q1-79616-tsref-voltage-is-0

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616

工具/软件:

大家好、当我通过外部电源使用 BQ79616 时、我尝试将其唤醒、AVDD 和 CVDD 电压正常、但 TSREF 电压异常、为 0。 重新上电后它不会恢复。 这是什么原因? 如何对其进行故障排除? 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的问题。 外部电源如何连接到器件? 您是否能够读取/写入器件? 您以前是否能够将设备唤醒、或者此设备是否是出现此问题的全新设备?

    Arnold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否从您的端部进行任何更新?