This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1214Q1EVM:过流和短路保护

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564715/tps1214q1evm-overcurrent-and-short-circuit-protection

器件型号:TPS1214Q1EVM


工具/软件:

【确认详情】
① 我想知道 ISC 值和立即关断的变化。
② 我想知道 IOC 的变体
TPS1214Q1 的电流消耗为 ③ μ A
条件:12V、48V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toshi-San:  

    1. ISC 是可配置的电流阈值、RISCP 是您选择用来配置该阈值的值。  
    2. IOC 也是可配置的过流阈值。 IOC_max 通常比 ISC 低 5-10%。  

    谢谢您、  

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Sarah

    我想再次询问有关 1 的问题。

    我想知道 RISCP 或 ISC 的计算方法。

    我理解 2 和 3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toshi-San:  

    对于# 1。 ISC 是您要为短路保护设置的任何电流阈值。 例如、可在 EQ 14 中使用 100A 来计算所需的 RISCP 值。  
    识别短路之前的最长保证时间在工作模式下为 5us、在 LPM 下为 4.5us。 它可以更快、但也不会更慢。  

    谢谢、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah-san、

    可以配置 IOC、并可以使用以下公式进行转换。

    IOC=(RISCP×ISC+1.8)/RSNS

    我想计算 IOC 值、但无法确定 IOC 值、因为 RISCP 值未知。

    由于设计值与测量值之间存在差异、因此我想计算设计值。

    ISCP=25、RSNS=0.5m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toshi-San:  

    这些值不是恒定的。 根据客户需求选择它们。 如果系统需要在 130A 时关闭、则可以使用此值选择正确的 RISCP 来设置该阈值。 您必须了解所需的短路保护阈值、才能选择 RISCP ...

    有关设计示例、请参阅下文:  

    谢谢、  

    Sarah