请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76940工具/软件:
在我们的设计中、引脚 11、12、16 和 17 保持未连接状态。 我刚刚查看了 TI 的设计文档、发现引脚 11 和 12 应该连接到引脚 14、引脚 16 和 17 应该连接到引脚 19。 如果这些引脚 (11、12、16、17) 像我们的设计一样保持未连接状态、我们的系统会出现什么类型的问题?
提前感谢您的回答。
Patrick Verdon