This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:UCD90160A:如何屏蔽单轨故障报告

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564692/ucd90160a-ucd90160a-how-to-mask-the-single-rail-fault-reporting

器件型号:UCD90160A


工具/软件:

UCD90160A:工程文件中的 STATUS_VOUT 显示某些通道中的故障和警告

 1.

我继承了为 16 个通道中 13 个通道的电压监测设置的工程文件 (.xml)。 没有配置 GPIO、因为它们不打算使用、也没有设置依赖项;目的仅是监控电压。 Status Registers 选项卡将 STATUS_VOUT 电源轨 8 显示VOUT OV 故障 VOUT OV 警告 。 我假设这会导致 STATUS_WORD 具有 VOUT OV 故障 以及其他故障和警告 PMBUS_ALERT 生效。 STATUS_VOUT 电源轨#12 没有故障或警告。 两个电压轨的设置方式完全相同、用于监控两个 1.8V 电压。 我无法删除这些故障。 这是我的笔记本电脑中的文件、而不是测量结果。

Peak Readings 选项卡显示某些通道中的非零电压。 同样、这是一个文件、而不是测量值。 Clear Rail #xx Peaks(清除滑轨#xx 峰值)列呈灰色显示、因此无法将峰值设置为零。 “Clear Faults“按钮也会显示为灰色。

在已通电和配置的电路板中 PMBUS_ALERT 被置为有效、并且我没有看到取消置位或屏蔽此警报的方式。

 2.

为避免继承文件配置错误、我使用 Fusion Digital Power Designer Offline 创建了一个具有一个通道(电源轨#1)的全新.xml 文件。 Status Registers 选项卡显示 STATUS_VOUT 电源轨#1 VOUT OV 故障、Vout OV 警告。

 我阅读了相关的主题、其中提到了:PMBUS_ALERT 是 UCD 看到的任何事件的指示符、不仅用于电源、还用于通信但在创建文件时、在任何电气活动之前、会出现红色状态。

 这些故障和 PMBUS_ALERT 的原因是什么? 是否有办法清除它们? 为什么以完全相同的方式设置的两个通道显示不同的状态?e2e.ti.com/.../UCD90160A-77d-Project.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1.您是在现场去冰还是离线模式下工作? 这里使用的 GUI 版本是什么? 您需要测量实际电压以确定故障是否是实际故障、而不仅仅是基于您的理解。

    2.您是否在创建文件后重启 UCD? 配置一个空白器件时、所有阈值均为 0V、因此它将报告 OV_FAULT/WARNING、但您可以清除它、设置了正确的阈值。

    此致

    颐和