This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4813-Q1:TPS48130QDGXRQ1 反向输入保护

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557144/tps4813-q1-tps48130qdgxrq1-reverse-input-protection

器件型号:TPS4813-Q1


工具/软件:

我正在使用 TPS48130QDGXRQ1 设计具有受保护输入和开关的 BLDC 电机控制电路。 该图如附图所示。 欠压锁定、短路保护、负载开/关功能正常工作。 但输入反极性保护功能不起作用。 当使用反向电源进行测试时、Q3 会损坏。 如果长时间保留、R1 也会被破坏。 问题如下:
-导致 Q3 故障的原因是什么?
-如何修改 TPS48130QDGXRQ1 的反极性保护功能以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我现在正在检查这个,并将很快回来给你。  

    谢谢、  

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍在等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan Anh:  

    我将在内部讨论此问题、明天再联系您。  

    谢谢、  

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:  

    您似乎看到过大的电流通过接地路径。 反向输入保护的工作原理是期望输入电压低于 VS POR、从而关闭器件。 但看起来您仍然看到电流通过 GND 路径。 因此可以添加电阻器来阻止这种情况。  

    您可以在 SCP_TEST --> GND 和 EN --> Q3 之间放置一个电阻器来限制此值。  

    R1 可能正在从中烧坏。 您还可以尝试用二极管替换 R1、以确保电流在此处阻断。  

    谢谢、  

    Sarah