This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23730:线圈选择或替代

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23753A, LM5072, TPS23730, TPS23758, PMP8803, TIDA-010083

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566742/tps23730-coil-selection-or-alternate

器件型号:TPS23730
主题中讨论的其他器件:LM5072TPS23758、TPS23753A PMP8803、TIDA-010083

工具/软件:

在这里、我看到的是 TPS23730 或 LM5072、它不是真正的 POE、而是兼容的隔离式输出。

我的输入范围为 20V 至 50VDC、所需输出是隔离式 12V > 800mA、优选较少的 BOM 数量。

1. 这些 IC 或其他任何与此线圈 https://www.coilcraft.com/en-us/products/transformers/power-transformers/power-over-ethernet/poexxpr/poe24pr-12/兼容吗 ?

2.关于 TI 支持适配器超低 BOM 数量参考设计的任何其他建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erik、

    感谢您的联系。  

    1.这些 IC 或其他任何与此线圈 https://www.coilcraft.com/en-us/products/transformers/power-transformers/power-over-ethernet/poexxpr/poe24pr-12/兼容吗 ?

    答:两个 IC 都与您连接的变压器兼容。

    2. 关于 TI 支持适配器超低 BOM 数量参考设计的任何其他建议?

    答:您可以查看 TPS23753A 或 TPS23758、它们都有 成本优化型解决方案。

    TPS23753A 具有次级侧调节反激式结构、 可在次级侧使用一个二极管。 您可以查看 PMP8803 作为参考。

    TPS23758 具有初级侧调节 (PSR) 反激式、在次级侧同步 FET。 PSR 可以节省光耦合器、误差放大器、软启动二极管和一些 RC。 该参考设计是 适用于 5V 的 TIDA-010083(您需要更改变压器和 FB 电阻器以实现 12V 输出)。

    对于所需的 20V 至 50V 范围、两种选项的适配器优先级都将处理 20V 至 37V。

    此致、

    Zhining