This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:应用波形

Guru**** 2810705 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566252/lm5164-application-waveform

部件号:LM5164


工具/软件:

尊敬的团队:

客户正在为其项目测试 LM5164、他们发现空负载波形看起来有点奇怪(高纹波)、您能否请检查波形是否正确。 谢谢。

应用条件:

Vin=48V、Vlout=5V、Iout=1A

当前问题:

1. Vout 断电波形、空载波形上似乎有很多纹波、但在 0.5A 负载波形中平滑:

 空负载

 0.5A 负载

2.空载输出电压下的高纹波。

 空载、Vpp 约为 80mV

 0.5A 负载、Vpp = 46mV

问题:

1.高纹波应该与轻载和空载有关,但我在 DS 中没有看到 PFM ,能不能检查空载上应用哪种模式,为什么纹波更大?

BRS。

Frank Cai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、  

    请分享您的原理图和快速入门计算器(如果有)。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    请参阅以下原理图。

    计算器如下、谢谢。

     e2e.ti.com/.../8055.LM5163_2C00_-LM5164-Quickstart-Calculator-rev3.xlsm

    BRS。

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、  

    在轻负载或空载时、稳压器进入 DEM(二极管仿真模式)行为。 这有助于提高效率。 因此、您要寻找的模式是 DEM。 如果在空载或轻负载时需要低纹波、请选择纹波介于 30%至 40%之间的电感。