This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6593-Q1:TPS65931211 电压监控延迟时间

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563681/tps6593-q1-tps65931211-voltage-monitoring-delay-time

器件型号:TPS6593-Q1


工具/软件:

大家好!


我对 TPS65931211 的电压监控延迟时间检测功能有疑问。
是否可以更改电压监测延迟时间检测功能? 如果是、如何执行此操作?


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    我一直在等待你的答复,但没有听到你。
    您能给我们一个答复吗?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishiwata、

    电压监测的时序固定在器件固件中、如果不重新写入固件则无法更改。

    如果客户已经拥有 PMIC 器件、他们或许能够使用更新的固件重新刷写、但这取决于我们可以帮助您开始使用的许多方面。

    在此之前、什么电压监控会带来问题、这是功能安全应用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    感谢您的答复。

    我没有遇到任何特殊问题。
    我想问一下、是否可以更改电压监控延迟时间。
    是否最好不要更改它、因为它通常在固件中被修复? 或者、如果出现问题、我是否需要对其进行更改以进行调整?
    数据表中关于重写固件的位置?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shuji(好吗?)、

    以下是用户指南:点击此处的链接即可获取 TPS65931211

    我只是想问是否可以更改电压监控延迟时间。
    [/报价]

    遗憾的是、在 FB_B3 固件上检查 3V3 输入的时序(GPIO4 变为高电平 10ms 后)是固定的、PMIC 期望器件上存在该电压。

    是否最好不要更改它、因为它通常在固件中是固定的? 或者、如果出现问题、我是否需要对其进行更改以进行调整?
    [/报价]

    是的、最好搞定这一点、它用于监控启用 SoC 电源的外部器件。 当 GPIO4 开启外部器件时、FB_B3 会监控 3V3 输出。 如果使用了合适的负载开关、这不是问题。

    [报价 userid=“388934" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563681/tps6593-q1-tps65931211-voltage-monitoring-delay-time/6028399

    数据表中关于重写固件的位置?

    [/报价]

    对固件的重新写入已在多个文档中进行了广泛介绍、并且需要对该器件有深入的了解。 固件会操作器件寄存器来执行这些操作。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slvaf93

    https://www.ti.com/lit/ug/slvubt8b/

    https://dev.ti.com/gallery/view/PMIC/Scalable_PMICs_GUI/ver/4.0.0/

    学习了如何使用 GUI 后,您需要在后勤方面研究如何对所有这些单元进行编程。

    如果您选择更改固件的方式、或者希望根据器件数量、我们可以为您提供合适的解决方案、请随时访问 n-mcnamara@ti.com

    [/quote]