主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、 GPCCHEM
工具/软件:
我们在带有单节电池的平板电脑中使用 bq27520-G4 电量监测计、我们已经完成了 Chemical ID 选择和学习周期、然后创建黄金映像。
我们将暗图像编程到新的平板电脑、然后记录电池循环期间的电池电压和 SoC(将电池充电至满电并放电至空电)、我们注意到 SoC 在首次充电时正常、电池电压在充电约 120 分钟后达到 100%;但经过几个周期后、SoC 变得异常、充电 40~70 分钟后达到 100%、但电池电压仍远低于满电压。
我们 注意到 RA 表在周期内更新、因此我们尝试对黄金映像重新编程并将其 启用为 0、然后 SoC 在几个周期后正常报告。
为什么 启用 SoC 算法后会出现异常? 如果我们将 IT 使能修改为 0、会发生什么情况?