This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:两路 TPS2663 系统输出特性

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565918/tps2663-dual-tps2663-system-output-characteristics

器件型号:TPS2663


工具/软件:

我正在尝试控制一个系统中两个 TPS2663 的输出、并检查其运行情况。

 1.基本配置

如果您测量每个负载的输入电压、则特性大致相同。

2. 卸下一根电缆

我了解每个负载的输入电压特性。

3、 无需拔下电缆即可从 MCU 进行控制

当通过使用 MCU 设置 SHDN 引脚来控制输出时、不应生成 TPS2663 的输出、但每个负载的输入电压特性如上所示。

PG 引脚和 FLT 引脚正常工作。

如果移除 SHDN TPS2663 在该状态下的输出电缆、则输出测量值为 0V。

它似乎与 第二个 配置结果相同、那么为什么会出现该特性呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将检查此数据并尽快恢复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当所有 TPS2663 都被禁用且一个已启用时、没有问题。
    但是、当剩余的 TPS2663 被启用时、第一个 TPS2663 会跳闸。
    这是反向电流故障吗?
    我是否应该将二极管连接到输出端?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将于明天检查并回来。