This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180EVM-DUAL:更换更高电压的变压器后、该电路板无法正常工作。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5180, LM5181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565116/lm5180evm-dual-the-board-doesn-t-work-after-replacing-the-transformer-for-higher-voltages

器件型号:LM5180EVM-DUAL
Thread 中讨论的其他器件:LM5180LM5181

工具/软件:

您好:

  我正尝试替换 LM5180 EVM 板上的变换来获得不同的电压。 我的变压器是 NPS=1/10、Lp= 80uH、Lleakage = 2uH。 但是、LM5180 不希望开启时间超过最短开启时间、约为 140ns。 您能告诉 我哪些可能的问题吗? 非常感谢。

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    您能分享 LM5180 设计计算器来了解设计参数吗?  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 我发现这款小巧可爱的变压器、额定功率为 300mW。 鉴于我们的负载非常小、220V @1mA、我尝试使用此电压。 我认为原型卡在 140ns 的最小导通时间和断续模式下。 当我尝试将变压器信息输入您的计算器 Lm = 80uH、Lleak = 2uH 时、计算器不允许我输入比率 NPS = 1:10。 它允许我使用的最高值是 1:4。 请帮助我了解为什么我的设计无法正常工作。 我的逻辑是 Vin = Lm di/dt、因此在最短开通时间下、Ipk 远小于 0.75 安。 我正在使用 LM5181 进行设计原型设计。 谢谢你。 Franke2e.ti.com/.../LM_2800_2_2900_518x-PSR-flyback-converter-quickstart-tool-revB-FS–915.xlsxe2e.ti.com/.../750311692.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    考虑到器件限制、设计参数需要在计算器限制范围内。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个答案有点令人失望。 我想我可以从 TI 专家那里获得一些见解。 您能不能告诉我、LM5180 不允许使用 1:10 NPS 变压器的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    让我与工具设计团队核实、了解匝数比限制并进行更新。

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。  

    Frank