This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:关于 BQ34Z100-G1 学习周期过程的说明

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQ34Z100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564301/bq34z100-g1-clarification-on-learning-cycle-procedure-for-bq34z100-g1

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100BQSTUDIO

工具/软件:

您好团队:

在我们的工程中、我们使用 BQ34Z100-G1 电量监测计 和当前正在执行 学习循环 参考以下文档:

应用报告 SLUA925–2018 年 11 月–“如何成功完成 bq34z100 的学习周期“

我们根据以下文档配置了参数:

  • 设计容量: 2900mA

  • 充电终止恒流: 290mA

  • DSG 电流阈值: 默认 (60mA)

  • CHG 电流阈值: 默认 (75mA)

  • 退出当前: 默认 (40mA)

  • 术语电压: 12000mV

我们还从化学成分部分选择合适的电池化学成分。

不过、在设置时 Term Voltage 、如所示 红色 我们无法编写它。

  • 在设置此参数之前、我们是否需要配置任何其他参数?

  • 或者、可以忽略并继续执行该操作吗?

我们已经通过启用学习循环并对电池放电来启动学习循环。 目前、电池组处于弛豫状态。 我们随附了 BQStudio 屏幕截图以供参考。

  • 能否请您确认我们是否正确进行?

  • 在此过程中、我们是否需要执行任何其他步骤?

    图 (1):在启动过程之前,在它启用之后


    图 2 :开始初始放电过程后。



    图 (3):现在处于放松状态 5 小时  

我们还观察到寄存器在放电和弛豫期间更新、以及 状态时间 在变化。 我们还将共享寄存器数据以供您参考。

期待您的指导。

此致、
类似

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他意见/疑问:

    1. 现在是 REST 位为高电平 Rup_DIS 位为低电平 ,我们理解这表明放松已完成。 是这样吗?

    2. 我们已经开始充电阶段 1A 充电电流 、但电量计仅报告周围情况 500mA

      • 请注意:开始此过程之前已完成电压和电流校准。

      • 在放电过程(而不是学习周期)中单独校准电流。

      • 报告的当前电流中出现这种不匹配的原因可能是什么?

    3. 在应用报告中、将其提及为 [OCVTAKEN]标志 但在 BQStudio 中、我们看到了 REST 标志 。 这些等效器件是否相同?

    4. 该特性 未校准温度 但是、我们注意到了 QMax 未更新

      • 我们是否可以在此过程之间校准温度、或者是否只能在开始学习循环之前进行?

    期待您提供有关上述问题的指导和说明

    图 (4):表示静置后的充电阶段,但充电电流为 1A ,仅显示 500mA


    谢谢您、
    类似

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已指定、并将在可能的情况下进行审核、同时请附加相关的.gg/.log 文件。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    但是、在设置时 Term Voltage 、如所示 红色 我们无法编写它。

    这是因为您尝试输入的值超过了此参数的最大值。

    您将需要使用电压比例因子、但是、您是否确定 12V 是电池组中单节电芯的截止电压、我认为这似乎很高。   

    在修复此问题之前、学习周期将失败。

    报告的当前不匹配的原因可能是什么?

    请重新校准电流、使其准确无误。

    我们可以校准这一过程之间的温度吗?还是应该在开始学习周期之前完成?

    请先校准温度。

    不准确的电流、电压或温度读数门槛会导致学习周期失败。

    在应用报告中、提到了 [OCVTAKEN]标志 但在 BQStudio 中、我们看到了 REST 标志 。 这些是否等效?

    它们相似但并不相同、TRM 介绍了每个位。

    进行上述更改后、请记录您的下一次学习循环尝试、并在结果可用后分享结果。  

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    如前所述、校准后仍然无法获得正确的电流读数。

    • 我们根据的技术参考文档对电流进行了校准 –2000mA 。 打开和关闭 主题 、读数正确(随附屏幕截图以供参考)。 但是、在充电时 1A 、显示的当前值非常不准确、仅显示关于 500mA (还附了屏幕截图)。

                    图 (5):校准流向–2000mA 的电流后、以 2A 电流放电

          

                     图 (6):校准至–2000mA 的电流后、使用 1A 电流充电

    • 为了进行验证、我们在充电时校准了测量仪表 1000mA 。 在这种情况下、充电电流显示正确 1A 、但在放电期间 2000mA 、测量结果再次变得非常不准确。

    我们还校准了 CC 偏移 电路板失调电压 如技术参考文档中所述。

    您能否就导致此不匹配的原因以及我们如何解决该问题提供建议?

    期待您尽早提供指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您的 CC Gain 和 CC Delta 值是多少?

    您使用多大尺寸的检测电阻器?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    电流读数问题已确定为由连接充电器时的并联电流路径引起。 我们通常使用 Type-C 电缆进行充电、在连接期间、由于屏蔽地和 ESD 接地短路、因此形成了并联路径。 这会导致电流读数发生变化。

    现在、在执行学习周期 (DISCHARGE→RELAX→Charge→Relax) 时、我们面临另一个问题。 按照预期的顺序、更新状态应从0004→开始05。 然而,在我们的情况下04,在达到06后,它直接转换到之后的充电休息阶段。 根据我们的理解、06应该仅在执行此充电步骤之后的放电和休息循环之后发生。

    您能否说明为什么更新状态以这种方式更改?

    此致
    类似

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    但是,在我们的例子中,在到达0406之后,它直接转换到充电放松阶段之后。

    这是可以的、这意味着电量监测计使用相同的 OCV 测量值更新了 QMax 值和电阻表。 如果您已达到更新状态 6 并且您的 RA 表已更新、则您的学习周期已完成。

    此致、

    Diego