This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28742:UCC28742 IC 能否在准谐振模式下工作?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28742, TIDA-01505, UCC28C43, UCC28722

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566069/ucc28742-can-the-ucc28742-ic-operate-in-quasi-resonant-mode

器件型号:UCC28742
Thread 中讨论的其他器件: TIDA-01505UCC28C43UCC28722

工具/软件:

您好的团队、

UCC28742 IC 能否在准谐振模式下运行? 如果是、为什么它没有 QR 输入?

此致、

Tsvetan Ginin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    UCC28742 是一款 DCM ZCS 反激式控制器。  在满负载时、转换器将在接近 QR 的位置工作。  这就是该器件没有 QR 引脚的原因。  但是、UCC28742 使用谷底开关和频率折返。  与 QR 相比、UCC28742 在发生负载变化时具有更高的效率。  在最大负载时、效率大致相同。  负载较轻时、与 QR 控制器相比、UCC28742 的效率更高。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我想扩大我的问题、问是否可以组合以下参考设计:TIDA-01505(从其借入变压器 T1 (WA8759-AL)、SIC MOSFET 晶体管 Q6 的管理以及双极驱动器 (Q13 和 Q16)、作为 QR 控制器、我使用 UCC28742 进行更高效的控制、从而获得 12V/4A 的输出电压?  最终设计将使用 UCC28742 的设计计算器进行计算。 是否需要其他设置? 即使是线性稳压器 Q11 组也会被移除、因为 UCC28742 可在高达 38 伏的电压下工作。

    此致、

    Tsvetan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    TIDA-01505 使用 UCC28C43 CCM 反激式控制器。  因此、专为 CCM 设计的变压器将不适用于使用 UCC28742 进行 QR 或 DCM 反激式设计的应用。

     

    如果您需要全功率、输入电压为 40V 至 1kV、在反激式转换器中使用 UCC28C43 比使用 UCC28742 会更好。  电流检测前沿消隐控制律通常将输入范围大约限制为 9 至 1。  以下链接将为您提供一份应用手册、其中讨论了如何为宽输入范围设计 UCC28722。  UCC28722 是一款 DCM 反激式控制器、具有与 UCC28742 类似的控制律。   本应用手册解释了该器件的局限性、以及为什么应将其设计为大约 9 至 1 的输入范围。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua781

     

    此致、