This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6C5912:处理未使用的漏极引脚

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC6C5912

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564234/tlc6c5912-handling-of-unused-drain-pins

器件型号:TLC6C5912


工具/软件:

你(们)好

我目前正在使用 TLC6C5912 LED 驱动器设计电路、但对正确处理其引脚有疑问。

我已经查看了数据表(JAJSC76-2016 年 5 月)、但我找不到任何关于在不使用的漏极输出引脚 (DRAIN0 至 DRAIN11) 时如何端接的具体建议。

您能否介绍一下这些未使用引脚的最佳实践?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的戴:

    未使用的漏极输出可以保持悬空。 请确保计时数据不会尝试启用未连接的引脚。

    此致、
    以赛亚书

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以赛亚、

    感谢您的澄清。 非常有用。

    作为一个后续问题:是否可以通过下拉电阻将未使用的引脚接地? 我们认为、这种方法将是一个更安全的选项、以防软件意外启用这些引脚。

    此致、

    Tai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的戴:

    是的、这也是可以接受的、并且可能具有更好的抗扰度性能。

    此致、
    以赛亚书