This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21550:直流母线额定值

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21710, UCC21736-Q1, UCC21759-Q1, UCC21710-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566177/ucc21550-dc-bus-rating

器件型号:UCC21550
主题中讨论的其他器件:UCC21759-Q1、UCC21710 、UCC21736-Q1、 UCC21710-Q1

工具/软件:

您好先生  

我可以知道直流母线额定值吗?

比较 infintion 和 TI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    直流的最大隔离工作电压(VBus 额定值)为 2121V。 它可以在以下数据表的“绝缘规格“部分中找到:

    此致、

    Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否有任何与进行比较的建议  1EDI3031AS  ?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    我相信 UCC21710-Q1 在功能方面与 1EDI3031AS 非常匹配。 UCC21759-Q1 也是一个不错的选择。 我建议您查看这些内容、如果您对其中任何一个部分有任何疑问、请随时在其中一个部分下打开另一个主题。

    此致、

    Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否有 UCC21710-Q1 和 1EDI3031AS 之间的比较表?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    目前、我们似乎没有为 UCC21710 和 1EDI3031AS 发布任何直接的比较表。 不过、 请随时使用 TI.com 上的交叉参考搜索工具来比较它们并查找其他合适的匹配项。 以下是 1EDI3031AS 的交叉参考搜索链接: https://www.ti.com/cross-reference-search/?singlePart=1EDI3031AS&p=1

    此外、UCC21736-Q1 也似乎与 UCC21710-Q1 和 UCC21759-Q1 类似。 请随时在 E2E  主题下与列出的这些器件联系、以便与其器件系列专家配对。

    此致、

    Will