This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24640:产品更新计划检查

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566437/bq24640-product-update-plan-check

器件型号:bq24640


工具/软件:

您好、TI 人

我的客户 需要一款超级电容充电器、这款充电器应用的充电时间在 10 秒内、输入电压范围为 14-19.75V、充电电流高于 1.5A、最大充电电压为 10V。

我可以选择 BQ24640 吗? 我们不希望使用线性充电器、因为效率较低。

但 BQ24640 看起来是旧的。 您能否帮助检查 BQ 芯片何时停止生产、以及 BQ 芯片是否有下一代升级计划?  

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好玉溪、

    ]我可以选择 BQ24640 吗? 我们不希望使用线性充电器、因为效率较低。

    是的、BQ24640 可用于该工程。

    但 BQ24640 看起来像旧的。 您能否帮助检查 BQ 芯片何时停止生产、以及 BQ 芯片是否有下一代升级计划?  [/报价]

    目前、BQ24640 没有任何未来停止生产的计划、目前我们没有下一代升级计划。 我建议使用 BQ24640。

    此致、

    基督教。