This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5880-Q1:如果控制板远离栅极驱动器板、则建议使用具有 SPI 通信功能的 UCC5880-Q1 栅极驱动器

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5880-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566648/ucc5880-q1-ucc5880-q1-gate-driver-with-spi-communication-recommendation-if-control-board-is-far-from-gate-driver-board

器件型号:UCC5880-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:  

获取有关使用 UCC5880-Q1 栅极驱动器/UCC5880-Q1 SPI 通信的专家建议  、以了解以下项目的详细信息和挑战:

1、工程针对 3000V 直流系统,需要大于 20A 的栅极驱动器  

2.我们的控制板将远离栅极驱动器板

3、共模噪声的可能性  

对于上述场景、您能否分享关于  在 SPI 通信中使用 UCC5880-Q1 的建议?  

或者具有适合上述应用的 SPI 的任何其他栅极驱动器器件?

谢谢

Chandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chandra:

    我建议确保 SPI 线路下方有一个接地层以减少寄生电感。

    此外、建议在栅极驱动器的输入端添加 RC 滤波器。

    您还可以尝试在线路上添加扼流圈来进一步降低噪声。

    最后、栅极驱动器具有 CRC 和 SPI_FAULT 特性、可帮助确认数据有效性。

    此致、

    Max Verboncoeur