This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:线路电压低于 100VAC 时功率降额

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2818, TL431, UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565590/ucc28180-power-derating-for-line-votlage-below-100vac

部件号:UCC28180
主题中讨论的其他器件: TL431

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我对模拟升压 PFC 控制器 IC “UCC2818"有“有疑问。 我希望为低于 100VAC (rms) 的线路电压值实现功率降额。 如果 Vin < 100VAC_rms、我想限制平均电流(从而限制 PFC 的输入功率)。 如果可以、我想强制电流环路将通过电感器的平均电流限制为一个固定值。 如果负载尝试消耗更多电流、则输出电压会降至其设定值以下。   

图 1:目标功率降额行为

如图 1 所示、在正常情况下、电流看起来像虚线(在输入电压范围 75-100VAC 之间)。 但我想将其限制为固定值、这将导致输入功率降额。 为了实现此类行为、需要使电流环路饱和。 我认为、如果可以在线路电压低于某个值时通过将引脚钳位至固定电压来限制引脚 5“VCOMP",“,那么、那么电流环路的命令值不能超过给定的值。 如果负载增加到超过该电流值、输出电压将下降。  

图 2:硬件实现

能否通过实施这样的电路来钳制 VCOMP 引脚上的电压? 它会起作用吗? IC 能否为齐纳二极管提供足够的电流? EDR(增强型动态响应)功能是否会导致问题? 您是否有此类实施的解决方案?

祝你一切顺利  

Süleyman μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suleyman、  

    我认为、原则上、您的想法是可行的。  在实践中、由于容差变化、在数千个器件上重现相同的功率限制可能会有点困难。

    齐纳二极管钳位是最简单的实现方式、但 Vz 变化或 VCOMP 变化可能会导致一些“软“功率限制、每个单元的功率限制并不完全相同。  它也可能在一个单元内随温度而变化。  

    使用 TL431 稳压器作为基准电压的基于运算放大器的钳位可能是更精确和可重复的钳位、但情况更复杂一点、类似如下:  

    (摘自: electronics.stackexchange.com/.../op-amp-diode-clamping-circuit 

    在这里、Vref 将是 TL431 钳位电压 (< 5V)、Vout 进入 VCOMP 引脚。  VIN 和 R1 开路。  二极管不必为肖特基二极管;可以是 p-n  
    电路的形式很重要。  实际使用的特定组件不是那么重要、只要它们能够处理所涉及的应力即可。

    EDR 电流将必须调节、但其最大电流为–275uA(流出引脚)、因此钳位应该不会太难。  

    此致、

    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    感谢您的答复。 对于您的建议电路、我还有另一个问题。 我是否需要在电阻器和二极管之间放置一个电阻器以限制电流? VCOMP 引脚连接到内部跨导放大器(电压放大器)的输出。 电流是否应受到限制? 如果是、我应限制当前的值是多少?

    此致  

    Süleyman μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Süleyman

    不需要与二极管串联的电阻器、因为 UCC28180 跨导放大器输出电流自限制。  
    正如我提到的、流出 VCOMP 引脚的最大电流 只能为 275uA 或更小。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    非常感谢。

    此致

    Süleyman μ s