This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:单电芯配置

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564818/bq25756-one-cell-configuration

器件型号:BQ25756


工具/软件:

尊敬的团队:

我想澄清一下一个电芯的使用 Bq25756。 根据数据表、支持 IC 的 1-14 节锂离子电池。 但在规格部分、最低输入电压为 4.2V。 根据规格值、LiFePO4 100Ah 电池电压范围为 2.5-3.8(最小值-最大值)。  请帮助解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    输入电压和电池电压并不相同。  由于电池电压范围为 0-70、因此该器件可为 1 节电池充电。

    该器件可通过 FB 引脚上的电阻分压器调节至高于 1.504V 的任何电压。

    此致、
    Michael Bradbourne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Micheal、

    我使用的是 bq25756 EVM 板。 在电路板数据表中、最小支持电芯为 2。 我可以在评估板上更改什么以使用单节电池配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您应该能够更改电阻反馈网络以设置稳压电压。

    之所以使用 2S、是因为我们实际上不建议将 BQ25756 用于 1S 应用。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否解释一下为什么不建议将 BQ25756 用于 1S 应用? 是否存在与 1S 使用相关的任何特定问题或限制?

    此致、
    Korcan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该器件 专为具有更高电压和电流的应用而设计。 该器件在较高电压和电流下的性能更好。 此外、1S 配置通常不具有您的应用的电流容量、因此我们通常会建议将 1S 电池充电器用于 1S 应用。

    此致、
    Michael Bradbourne