This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27282:UCC27282 的电流消耗

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565917/ucc27282-current-consumption-of-ucc27282

器件型号:UCC27282


工具/软件:

尊敬的团队:

我计划 在我的设计中使用 UCC27282 栅极驱动器 IC、它具有 12V 和 5V VDD 电压选项、开关频率为 400kHz 和 500kHz。

请告诉我、使用 12V 和 5V 电源时栅极驱动器 IC 的最大电流消耗。

此致、

Mythili B  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mythili:

    假设您指的是该栅极驱动器的最大电源电流、其中 VDD 连接了 12V 电源、LI 和 HI 上具有 5V 开关频率。 我们无法提供此设置的最大电流消耗的确切数字、因为最大电流消耗也取决于连接到 LO 和 HO 的容性负载。  

    在第 6.5 节“电气特性“中、提供了有关 VDD 工作电流 (Iddo) 和 HB 至 VSS 工作电流 (IHBSO) 的信息。 这包括典型值和最大值。 这些参数是在无容性负载、开关频率为 500kHz 的情况下进行测试的。 您可以通过第 6.8 节“典型特性“中的图形进一步估算工作电流。 请参阅下面的:

    请注意、这些值并不准确、系统的工作电流在很大程度上取决于应用和设置。  

    如果要计算驱动负载的平均电流、可以使用开关频率乘以被驱动的 MOSFET 的栅极电荷:Idrv = fsw x Qg。

    此致、

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、  

    感谢您的答复。 实际上、我正在为 UCC27282 器件的供应选择稳压器。 每个连接到 LO 和 HO 的容性负载为 1.5nF。 请告知我们此应用的最大电流消耗。 这对我选择合适的拉电流稳压器器件很有帮助(用于决定稳压器的输出电流)。

    此致、

    Mythili B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mythili:

    与空载应用相比、我预计 1.5nF 负载不会导致工作电流大幅增加、尤其是在给定该频率的情况下。 这可能会产生几毫安的差值。

    此致、

    Amy