主题中讨论的其他器件:UCC34141、
工具/软件:
您好、
在该栅极驱动器电源中“ 选择的 CVEE_GD 值、CVEE_GD =“ 我们选择的值低于“ 不触发 VEE 软启动超时的最大 CVEE_GD 值“ 数据值。 但仍然以红色显示。 选择更高的值会有什么影响。 有关更多信息、请参阅随附的计算表。
谢谢。此致、
Abdul
e2e.ti.com/.../UCC34141_2D00_CALC_2D00_V1_5F00_CT.xlsx
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
在该栅极驱动器电源中“ 选择的 CVEE_GD 值、CVEE_GD =“ 我们选择的值低于“ 不触发 VEE 软启动超时的最大 CVEE_GD 值“ 数据值。 但仍然以红色显示。 选择更高的值会有什么影响。 有关更多信息、请参阅随附的计算表。
谢谢。此致、
Abdul
e2e.ti.com/.../UCC34141_2D00_CALC_2D00_V1_5F00_CT.xlsx
你(们)好
从您附加的 Excel 电子表格中、最小电压纹波设置为 1%(Excel 单元格 C22、C23)、这非常激进、这会导致所需的最小 CVEE_GD 电容非常高、接近允许的最大 CVEE_GD 电容。 这为选择可以满足这两个条件的 CVEE_GD 值留出了一个非常小的窗口。 即使将所需的最小纹波电压设置为 2%(而不是 1%)、也可以为选择满足 2%纹波要求并保持低于允许的最大 CVEE_GD 的电容器值提供更多的余量。 如果您选择的 CVEE_GD 高于 21μF 的建议最大值、会发生什么问题:选择 CVEE_GD>CVEE> 21μF 将导致较长的 VEE 软启动时间、从而触发 VEE 软启动超时保护。 您将看到输出开始上升、然后关断。 软启动超时时间在 UCC34141-Q1 数据表中指定、如下突出显示:

Steve