This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27S100:具有浪涌保护功能的电子保险丝/负载开关

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS27S100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566663/tps27s100-e-fuse-load-switch-with-surge-protection

器件型号:TPS27S100


工具/软件:

大家好:

询问有关电子保险丝或负载开关器件的产品建议。

详细信息:

  • 应用是有线 M-BUS 主器件
  • 输入和输出引脚中的 IEC 61000-4-5 浪涌保护
  • 电流限值应在 0.1A 至 1A 之间可调节

到目前为止、我找到了 TPS27S00、它满足除最低电流限制 (500mA) 之外的所有其他要求。

TI 是否对较低电流限制器件有其他建议?

此致、

Artu Räsänen ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arttu:

    TPS27S100 的电流限制可能低于 500mA、它的电流限制精度将低于数据表中规定的精度。

    谢谢、

    Patrick