请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS27S100工具/软件:
大家好:
询问有关电子保险丝或负载开关器件的产品建议。
详细信息:
- 应用是有线 M-BUS 主器件
- 输入和输出引脚中的 IEC 61000-4-5 浪涌保护
- 电流限值应在 0.1A 至 1A 之间可调节
到目前为止、我找到了 TPS27S00、它满足除最低电流限制 (500mA) 之外的所有其他要求。
TI 是否对较低电流限制器件有其他建议?
此致、
Artu Räsänen ć