This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:IEC62368 版本 4

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564892/tps2660-iec62368-ed-4

器件型号:TPS2660


工具/软件:

您好:

我们的客户需要 TPS26600 IEC62368 Ed.4 认证、但似乎尚未获得认证。

您是否有获得 IEC62368 Ed.4 认证的计划?

如果没有、您能告诉我们已通过 IEC62368 Ed.4 认证的替代产品吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Toshiro、

    TPS2660 通过了 IEC 60950 认证、与 IEC 62368 类似。

    大多数客户都广泛接受 IEC 60950 通过 UL 认证。

    IEC62368 是近年来推出的。 我们没有经过认证的产品。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好:

    IEC60950 是一项已撤销的标准、已被 IEC 62368 的最新版本取代。

    请注意、您的网站表明 TPS2660x 是 IEC 62368、但这不正确(没有提供证书)。

    请提供建议

    BR、

    Dominique

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dominique、

    我会检查一下、并告诉您。

    我可能会错的。